请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW、 LMX2592
100M 振荡器、功率为8dBm、相位频率为100M、在输出接近2571时会有杂散、 而 2571 * 2 = 5142、2571 * 3 = 7713已经有数十次从整数倍的谐波相位频率中发现、非常接近、因此我无法理解偏离的机制是什么? 这种感觉与 ADI 和 Hitite 有点不同。 如何解决该问题、哪些寄存器将对该杂散产生更大的影响