This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555中的复位信号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674379/lm555-reset-signal-in-lm555

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: TLC555LMC555

您好!

我正在尝试 使用 LM555构建简单的循环脉冲发生器电路。 我希望它按所附图像中所示的方式工作。

当复位变为低电平时、我希望停止输出或设置为特定 值、当复位信号再次变为高电平时、我希望开关信号以与之前完全相同的频率和占空比启动。 复位信号和输出的上升沿应该被同步。  

我尝试了一个具有固定占空比和频率的简单可稳态多谐振荡器电路。 当 RESET 引脚被拉至低电平时、输出电压设置为2V、但当我再次为 RESET 引脚提供高电平时、会随机启动开关。  LM555需要3个开关周期才能恢复到原始频率。  

有人是否遇到过此问题?

是否可以有其他更简单的方法来实现它? 我想使用一个小型微控制器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    您是否考虑了输出频率? 最小复位脉冲宽度是多少?

    我希望在 RESET 引脚为高电平时获得恒定的输出流。 当 RESET 变为低电平时、输出和放电将变为低电平。 这里是一些有趣的地方。 计时电容器电压和复位脉宽的前提条件将影响结果。

    对于长时间复位低电平、很简单;计时电容器会降至0V、而不是通常的1/3 Vcc。 因此、复位释放后的第一个周期将会更长、因为计时电容器从0V 开始、而不是1/3 Vcc。

    一种解决方案是在复位为低电平时强制计时电容器达到1/3 Vcc (可能稍微低一点)。 然后、当复位变为高电平时、时序周期可以按照与自然非稳态周期相同的方式重新开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我希望脉冲的频率为100kHz。

    是的、当 RESET 输出为高电平时、就会出现脉冲、当我将 RESET 引脚拉至低电平时 、输出会变为低电平。  

    此外、我注意到、在我的复位期间、计时电容器完全放电、当我再次将复位从零开始。

    您能建议一种简单的策略吗?通过该策略、我可以将计时电容器强制为1/3Vcc?

    -Ankit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    对于 LM555、100kHz 的频率相当高。 TLC555或 LMC555将是更好的选择。 要获得所需功能、与1/3 Vcc 预充电相比、将两个单稳态器连接起来更容易实现。

    在将其组合在一起之前、我想知道电源电压和最短复位低电平时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我计划将该计时器的输出馈送到 DSP、因此输入必须大约为3.3V

    最小复位持续时间大约 为500nS。

    我的主要动机是生成一个循环脉冲、该脉冲可以通过 DSP 向复位引脚提供信号进行复位。 移除复位信号后、我希望循环信号以完全相同的占空比和频率开始。

    此致

    Ankit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    我尝试了双单声道电路、但不喜欢 TI-Tina 仿真结果。 因此、我切换回强制计时电容器理念。 在仿真中、复位脉冲需要稍微宽一点。 这也为在正确的电压下获得计时电容器提供了更多时间。 它模拟正常,但我尚未构建或测试此电路。

    如果这些复位脉冲的速率是计时器速率的几分之一、那么我建议改用锁相环(PLL)。

    e2e.ti.com/.../TLC555-Astable-with-sync-restart.TSC