主题中讨论的其他器件: TLC555、 LMC555
您好!
我正在尝试 使用 LM555构建简单的循环脉冲发生器电路。 我希望它按所附图像中所示的方式工作。
当复位变为低电平时、我希望停止输出或设置为特定 值、当复位信号再次变为高电平时、我希望开关信号以与之前完全相同的频率和占空比启动。 复位信号和输出的上升沿应该被同步。
我尝试了一个具有固定占空比和频率的简单可稳态多谐振荡器电路。 当 RESET 引脚被拉至低电平时、输出电压设置为2V、但当我再次为 RESET 引脚提供高电平时、会随机启动开关。 LM555需要3个开关周期才能恢复到原始频率。
有人是否遇到过此问题?
是否可以有其他更简单的方法来实现它? 我想使用一个小型微控制器、