This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关高速 DAC2900的时钟生成的更多信息

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, DAC2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673824/about-the-clock-generation-for-high-speed-dac2900

主题中讨论的其他器件:CDCE813-Q1DAC2900

您好、TI 专家、

   DAC2900 的数据表(第5/22页)建议将 WRT 和 CLK 线路连接在一起。 我想知道、我可以使用哪些器件来生成125m 时钟信号?  

Reagards

雅涛灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛
    如果您要在板上生成时钟、您可能需要考虑使用 CDCE813-Q1等高精度源为数据和 DAC 计时。 这可能不适合您的设计、如果您有其他要求、请告知我们。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian
    我打算使用 CPLD 将数据存储到 DAC2900、有时我需要更改数字。 对于我来说、使用 CDCE813-Q1太复杂了、我想知道 CPLD 的 IO 引脚是否可以为 DAC2900生成125MHz 时钟信号?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛
    如果 CPLD 支持 CMOS 电平上的时钟信号输出、那么我看不到任何问题。 与专用 PLL (噪声等)相比、它可能没有最佳性能
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx。
    您是说、CPLD 可用于为 DAC2900输出125MHz 时钟?
    2. BTW、我想知道我是否将时钟频率降低到100MHz、DA 的转换速度是否会受到影响?

    3.用示波器测量 PCB 板上的此类高频时钟信号时是否有技巧?  


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛
    我不能说您的 CPLD 的功能、但如果它能够提供具有 CMOS 信号电平的100或125MHz 时钟、那么我们的器件将能够使用它。 如果时钟具有高抖动等、则器件性能会产生一些影响。

    转换速率基于转换器的内部稳定、因此使用较低的 DAC 时钟速率不会改变转换速率。

    我想您正在问如何测量时钟信号、我建议使用具有极短接地导线的高阻抗探针。 您的示波器带宽应至少为信号带宽的5倍、以便对其进行任何感知(例如500MHz 带宽示波器)。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian。
    Thx。
    我将首先尝试使用 CPLD 作为时钟源。 如果它不起作用、我将转至您建议的特定时钟源芯片。
    我的最后一个问题是"具有极短接地引线的高阻抗探针"、短接地引线意味着探针的接地端子应非常接近 PCB 数字接地的测试点?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛
    是的、要对更高速度的信号进行精确测量、需要在探头接地端子上使用短接地导线。 探头随附的一些接地端子具有较长的(6"+)接地引线、这将导致探头报告高速信号上的过冲。 过冲不真实、仅是由于探测技术所致。
    此致、
    Brian