在 PC 上使用具有50欧姆电阻端接的 TI LMX2594、然后将其插入到用于差分到单端转换的 Marki BAL-0620SMG 中。 输出功率级别远不相同
低于预期; Marki BAL-0620SMG 专为10欧姆至50欧姆的转换而设计; 我可以理解一些路径损耗、但我们看到超额、
问题:在使用具有50 Ω 终端的 TI LMX2594输出差分输入平衡-非平衡变压器时,应该没有问题?
我们只需对 LMX2594使用 TICS GUI 生成的寄存器序列;生成精确的频率、但电平远低于预期(应最大3dBm SE @ 10GHz)
问题: 我们是否每次编程时都必须写入所有寄存器
问题: 来自 TICS GUI 的寄存器序列是否是唯一的步骤?
问题:数据表建议1)上电、2)复位= 1 (R0)、3)复位= 0、4)程序(假定所有寄存器同时)、
5) 5)编程 R0 FCAL_EN = 1
对于复位和 FCAL_EN 程序、我们是否可以将 R0写入器件? 它能理解吗? 还是每次设置复位和 FCAL_EN 位时都需要写入所有寄存器?
谢谢、