This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:电平输出不符合预期、可编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674336/lmx2594-level-output-not-as-expected-programming-s

器件型号:LMX2594

在 PC 上使用具有50欧姆电阻端接的 TI LMX2594、然后将其插入到用于差分到单端转换的 Marki BAL-0620SMG 中。  输出功率级别远不相同  

低于预期; Marki BAL-0620SMG 专为10欧姆至50欧姆的转换而设计; 我可以理解一些路径损耗、但我们看到超额、

问题:在使用具有50 Ω 终端的 TI LMX2594输出差分输入平衡-非平衡变压器时,应该没有问题?  

我们只需对 LMX2594使用 TICS GUI 生成的寄存器序列;生成精确的频率、但电平远低于预期(应最大3dBm SE @ 10GHz)

问题:  我们是否每次编程时都必须写入所有寄存器

问题:  来自 TICS GUI 的寄存器序列是否是唯一的步骤?  

问题:数据表建议1)上电、2)复位= 1 (R0)、3)复位= 0、4)程序(假定所有寄存器同时)、

5) 5)编程 R0 FCAL_EN = 1

对于复位和 FCAL_EN 程序、我们是否可以将 R0写入器件?  它能理解吗? 还是每次设置复位和 FCAL_EN 位时都需要写入所有寄存器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    我们的输出功率为50 Ω 上拉至50 Ω 负载、单端。  因此、我想您希望负载为100欧姆。   您说平衡-非平衡变压器是10欧姆至50欧姆。  这可以是100欧姆至50欧姆吗?   另一件事是、该平衡-非平衡变压器需要进行交流耦合。

    至于编程、TICSPro GUI 是一个非常有用的资源。  当您更改频率时、只需写入正在更改的寄存器。  最后、您需要向寄存器 R0写入 FCAL_EN 位为高电平。

    此致、

    Dean