This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:CLKIN 上直流耦合差分信号的可接受共模范围是多少?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673480/lmk04821-what-is-the-acceptable-common-mode-range-for-dc-coupled-differential-signals-at-clkin

器件型号:LMK04821

我有一个占空比约为10%的差动10MHz LVPECL 参考时钟。 占空比远低于50%时、交流耦合不是一个好主意、因此我想将其直流耦合到 CLKI0/CLKI0*中、 但是、我无法找到这些引脚上差分信号的可接受/建议共模范围的任何规格、只能找到交流耦合振幅或使用 CMOS 模式时的电平规格。

那么、LMK04821的 CLKI 输入是否与差分直流耦合 LVPECL 信号兼容? (当然、端接/偏置必须由 PLL 芯片之外的组件完成。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PAR、
    感谢您的提问。 让我检查一下。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我还想知道 LVDS 电平是否工作(1.0至1.4V 共模)。

    按
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    LMK0482x 的双极模式 CLKinX 输入共模范围约为1.4V~1.8V。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Puneet。