Other Parts Discussed in Thread: LMK04821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04821 我有一个占空比约为10%的差动10MHz LVPECL 参考时钟。 占空比远低于50%时、交流耦合不是一个好主意、因此我想将其直流耦合到 CLKI0/CLKI0*中、 但是、我无法找到这些引脚上差分信号的可接受/建议共模范围的任何规格、只能找到交流耦合振幅或使用 CMOS 模式时的电平规格。
那么、LMK04821的 CLKI 输入是否与差分直流耦合 LVPECL 信号兼容? (当然、端接/偏置必须由 PLL 芯片之外的组件完成。)