This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK04616EVM:LMK04616EVM

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670131/webench-tools-lmk04616evm-lmk04616evm

器件型号:LMK04616EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 TI!

我想使用 TICS Pro 软件设计 PLL2环路滤波 器。我获得大约90度(开环)的相位裕度、并且无法将其降低到50-60度的值。如何降低相位裕度?

PLL 是否 具有该高值? 你能提出建议吗?

我设置以下参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMK0461x 器件中的 PLL 基于 SDPLL 架构。 预期带宽范围的可用设置是非常稳定的设置。 当然、您可以使其变得不稳定。 如果您增加积分增益设置并减小比例增益设置、PLL 将变得不太稳定。

    下面是一个设置示例:

    请参阅 有关 SDPLL 操作的应用手册。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Puneet
    我已经用本地 VCXO 时钟(122.88Mhz)为 PLL2提供设计、PLL1为旁路。我获得了我设计的输出时钟频率。我尝试使用 CLKin1为 PLL2提供时钟(400MHz @+3 至0dBm) 在 REFCLK 路径中使用2分频器,但不幸的是 PLL 已解锁(由 LED D1指示),并且没有任何输出时钟。我执行了以下序列:重置 EVM 然后加载设计,然后单击 Device Start (设备开始)按钮。
    您能不能建议问题出在哪。
    谢谢
    亚谢亚侯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yeshiyahou,
    您可以向我发送您的 TICSpro 配置文件吗? 您可以通过"File-Save"菜单选项来保存。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yeshayahou,

    请确保您选择了正确的时钟(连接输入源的位置)、并且启用了相应的输入。

    还要确保从 PLL2页面中选择 CLKIN 而不是 OSCIN、如下所示。

    如果这不能解决您的问题、请将 TICSpro 配置文件发送给我们进行审核。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Puneet

    我一直在尝试,但不幸的是,仍然不是 work.se附加加载文件,请将文件扩展名从 txt 更改为 TCS。

    e2e.ti.com/.../LMK04616_2D00_409_5F00_6M_5F005F00_5-_2D00_-Copy.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我修复了您的配置。 这应该起作用。

    此致

    Puneet

    e2e.ti.com/.../LMK04616_5F00_409p6_5F00_PLL2only.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Puneet
    感谢您的努力。
    我认为 GUI 中有一个错误,在切换 OSCOUT_DIV 选择按钮和更改分频值之前,OSCOUT 没有正确的频率输出。
    谢谢
    亚谢亚侯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yeshiyahou,
    您的意思是在器件配置时对 OSCout 分频器进行编程、并且在加载寄存器时、除非您切换 OSCout_DIV 选择按钮并再次更改分频器值、否则看不到正确的频率?
    更改分频器值后、还应执行 OSCout 分频器复位。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Puneet

    是的、当我加载 TCS 程序文件时、从 PLL2驱动 OSCout 分频器选项、没有任何输出。我通过取消选择并重新选择分频器来更改分频器、然后有一个具有正确 频率的信号输出。

    谢谢

    亚谢亚侯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yeshiyahou,
    我现在检查实验室并确认软件中存在错误、我将在下一个版本中修复该错误。 目前、您可以使用 OSCOUT_SWRST 按钮。
    此致
    Puneet