Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 您好!
我现在正在使用 LMK03318、但没有输出。
我使用10MHz 振荡器作为次级基准输入,倍频器使能, M 分频器设置/2,VCO (5000MHz 时),VCO 和 VCO 输出(1000MHz 时)、C2为33nF。
我需要一些40MHz CMOS 输出、因此我将输出分频器设置为25。
但没有输出。
当我在 次级基准输入(例如通道5)上设置时钟源时、我可以看到10MHz 输出。
我认为这个问题可能是 R2 R3 C1 C3,的错误集、但不确定。
请帮帮我。
此致!
Leon