This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:无输出

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671049/lmk03318-no-output

器件型号:LMK03318

您好!

我现在正在使用 LMK03318、但没有输出。

我使用10MHz 振荡器作为次级基准输入,倍频器使能,  M 分频器设置/2,VCO (5000MHz 时),VCO 和 VCO 输出(1000MHz 时)、C2为33nF。

我需要一些40MHz CMOS 输出、因此我将输出分频器设置为25。

但没有输出。

当我在  次级基准输入(例如通道5)上设置时钟源时、我可以看到10MHz 输出。

我认为这个问题可能是 R2 R3 C1 C3,的错误集、但不确定。

请帮帮我。

此致!

Leon

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 GPIO0引脚是否被拉高以使输出分频器同步无效。

    尝试将 RESETN_SW 位切换为低电平然后再切换为高电平以重新初始化器件、并在对寄存器进行编程后触发 VCO 校准。

    请参阅 LMK033x8环路滤波器设计和仿真工具的此教程。
    training.ti.com/lmk03328-webench-clock-architect-design-tutorial

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 很不错!
    但现在我还有另一个问题、当使用10MHz 单端正弦信号(Vpp @ 800mV、Vdc @ 1V)作为主基准输入时、没有输出。
    我只需将 R50从0x83更改为0x82、我还需要更改其他寄存器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 S-E/LVCMOS 输入缓冲模式、摆幅太小。  尝试更改为允许更小输入摆幅的差动输入模式。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、我必须使用 S-E 初级输入基准、因此我尝试使用1.6V Vpp@1V Vdc、但它仍然无效。
    在数据表中、Vin 高电压>1.4V、低电压<0.5V、表8.9、第10页。 我认为我的输入信号与电压电平匹配。
    那么、是否有其他原因会导致该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我在主基准输入上设置时钟源时、例如通道5时、我看不到任何输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 VIH/VIL 规格相比、基准检测器的要求更为严格。  尝试设置基准检测器=禁用、并检查 PLL 是否锁定以及是否可以在 OUT5上看到 PRIREF。  如果工作正常、这意味着参考探测器先前由于不符合输入阈值标准而使输入不合格。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还可以!!!

    非常感谢!!!

    当我设置基准检测器禁用时、它会起作用。

    再次感谢。