This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:提高相位噪声性能

Guru**** 2929660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671564/lmx2594-improve-phase-noise-performance

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592EVMLMX2592

您好!

使用 LMX2592EVM 测试了 LMX2594芯片、但相位噪声性能 低于 LMX2592芯片。

以下是有关基准和输出频率的详细信息。

芯片参考:50MHz (Bliley 50MHz ocxo ,10kHz 时的相位噪声 为-160dBc/Hz) ,在芯片内使用倍频器,因此相位检测器频率为100MHz。  

输出频率:13.275至14.5GHz (在此范围内仅为6个频率)

相位噪声要求:10kHz@-90dBc/Hz 和 100KHz@-100dBc/Hz

 供参考、能够 实现 上述相位噪声 LMX2592 芯片(由于高于 上述频率的一半、因此性能提高6dB)。

此外、在 LMX2592EVM 上使用 LMX2594需要进行哪些更改?

最后、请帮助为 输出高于频率要求的环路滤波器值提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我认为在100kHz 偏移时很难满足相位噪声要求。 数据表指定了不同偏移下的开环 VCO 相位噪声。 在14.5GHz 和100kHz 偏移下、相位噪声仅为-99dBc/Hz。 如果这是硬性规格、您可以考虑将 LMX2592与外部倍频器配合使用。
    关于环路滤波器设计、请使用我们的离线工具 PLLatinum Sim、该工具可在 TI.com 中找到。