Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 Thread 中讨论的其他器件:LMX2592EVM、 LMX2592、
您好!
使用 LMX2592EVM 测试了 LMX2594芯片、但相位噪声性能 低于 LMX2592芯片。
以下是有关基准和输出频率的详细信息。
芯片参考:50MHz (Bliley 50MHz ocxo ,10kHz 时的相位噪声 为-160dBc/Hz) ,在芯片内使用倍频器,因此相位检测器频率为100MHz。
输出频率:13.275至14.5GHz (在此范围内仅为6个频率)
相位噪声要求:10kHz@-90dBc/Hz 和 100KHz@-100dBc/Hz
供参考、能够 实现 上述相位噪声 LMX2592 芯片(由于高于 上述频率的一半、因此性能提高6dB)。
此外、在 LMX2592EVM 上使用 LMX2594需要进行哪些更改?
最后、请帮助为 输出高于频率要求的环路滤波器值提供建议。
谢谢。