This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:CHDIV_DIV2设置

Guru**** 2553680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671110/lmx2595-chdiv_div2-setting

器件型号:LMX2595

在 LMX2595数据表的表33中、它指出、如果 CHDIV 大于2、则 CHDIV_DIV2字段应设置为1。  寄存器75中的 CHDIV 域包含映射到分频器值的枚举值。  我只想用几个示例阐明 CHDIV_DIV2和 CHDIV 值之间的关系:

如果我将 CHDIV 设置为0 (对应于2的分频器值)、我是否应该将 CHDIV_DIV2设置为0?

如果我将 CHDIV 设置为1或更大(对应于4或更大的分频器值)、我是否应该将 CHDIV_DIV2设置为1?

提前感谢您提供的任何澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JM、

    我建议您从网络上下载最新的数据表。  我们已将"CHDIV_DIV2"重命名为"SEG1_EN"

    1. 如果将 CHDIV 设置为0、则建议设置 SEG1_EN=0。  如果您设置 SEG1_EN=1、器件将正常工作、但它会引入小杂散和不必要的电流消耗。  

    此规则的一个例外情况是、如果您使用通道分频器2处于同步模式。  在这种情况下、需要 SEG1_EN=1。

    2. 如果您将 CHDIV 设置为1或更大(4分频或更高分频)、那么 SEG1_EN (您正在调用 CHDIV_DIV2)确实应该设置为1。


    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这回答了我的问题。 不过、网络上的数据表(www.ti.com/.../technicaldocuments)仍具有名为 CHDIV_DIV2的字段。 是否有其他链接可用于获取新的数据表?