请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 在 LMX2595数据表的表33中、它指出、如果 CHDIV 大于2、则 CHDIV_DIV2字段应设置为1。 寄存器75中的 CHDIV 域包含映射到分频器值的枚举值。 我只想用几个示例阐明 CHDIV_DIV2和 CHDIV 值之间的关系:
如果我将 CHDIV 设置为0 (对应于2的分频器值)、我是否应该将 CHDIV_DIV2设置为0?
如果我将 CHDIV 设置为1或更大(对应于4或更大的分频器值)、我是否应该将 CHDIV_DIV2设置为1?
提前感谢您提供的任何澄清!