This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:Delay/M_DRV 问题

Guru**** 2555870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670322/tpl5110-the-question-of-delay-m_drv

器件型号:TPL5110

尊敬的 E2E:

1.我是否可以知道 DELAY/M_DRV 引脚(引脚3)是否连接到 VDD、MOS 是否会强制导通(这意味着 DRV 变为低电平)、对吧?

2.同样的条件是、当 DELAY/M_DRV 引脚(引脚3)连接到 VDD 时 、IC 不会计时、因此不要重置计数、对吧?

3.我是否可以按如下方式使用该设计?

当信号变为高电平时、DRV 强制变为低电平(MOS 导通)

当信号变为低电平时、引脚3计算时间并开始计数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加一个问题、如果将 DELAY/M_DRV 引脚(引脚3)连接到 VDD、IC 引脚4 (DONE)是否会忽略 GPIO 信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:
    我已将您的问题转发给我们在美国的应用工程师。 他稍后会回答你的问题。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    A1。 是的、您的理解是正确的。

    答2. 如果在 M_DRV 信号上有有效的 VDD 脉冲、则 IC 不会计算时间。 要使脉冲有效、脉冲长度必须至少为20ms。 如果 DRV 已经为低电平、则忽略该脉冲;如果忽略该脉冲、IC 将计算时间。

    答3. 我建议使用 PMOS 而不是 NMOS。

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane:

    感谢 您的回复。

    我还有一个问题。

     如果将 DELAY/M_DRV 引脚(引脚3)连接到 VDD、IC 引脚4 (DONE)是否会忽略 GPIO 信号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是;如果将 DELAY/M_DRV 连接到 VDD、那么 DONE 将忽略 GPIO 信号。

    此致、
    通道