This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:单端输出配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670777/lmx2572-single-end-output-configuration

器件型号:LMX2572

尊敬的技术支持团队:

数据表显示了以下 PoUT (单端输出功率)规格。

1.)这种单端输出配置是否意味着"8.1.5.3"的"图169"或变压器将 LMK2572的差分输出转换为单端?

  针对 PoUT (典型值4.5dBm)评估了哪些配置?  

2)  LMX2572EVM 是否评估了该 PoUT (典型值4.5dBm)?

   该板为射频输出进行交流耦合。  

3) 每个射频输出"A"和"B"输出是否可以 4.5dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经为您的请求指派了一名专家、他很快就会回来。 感谢您的耐心等待。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    正确、使用具有图169所示配置的 EVM 测量单端输出功率。
    两个输出缓冲器是相同的、它们可以提供相同的输出驱动。