请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 尊敬的技术支持团队:
数据表显示了以下 PoUT (单端输出功率)规格。
1.)这种单端输出配置是否意味着"8.1.5.3"的"图169"或变压器将 LMK2572的差分输出转换为单端?
针对 PoUT (典型值4.5dBm)评估了哪些配置?
2) LMX2572EVM 是否评估了该 PoUT (典型值4.5dBm)?
该板为射频输出进行交流耦合。
3) 每个射频输出"A"和"B"输出是否可以 4.5dBm?