This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594 EVM 整数边界杂散

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669735/lmx2594evm-lmx2594-evm-integer-boundary-spurs

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

降级器、

我们的客户正在使用 LMX2594 EVM、他希望输出7000.02MHz 信号。 TICS Pro 的配置如下:

而杂散信号的频率为30kHz、偏离中心频率。 客户怀疑这是由整数边界杂散引起的。 当他使用120MHz 输入信号、并且配置 FPD =120MHz 时、将不会出现杂散信号。  
这种现象是否正常?  如果您有任何意见、请告诉我。
此致
Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ricardo:

    这是一个很好的问题。

    我们将偏移处的杂散称为整数频率与实际所需输出之间的差值、即整数边界杂散(IBS)。 使用基准多路复用器和分频器、用户可以更改 PFD 频率、以便进一步消除最接近的整数边界、从而避免极小的比例和 IBS。

    该器件中的输入倍频器增加的噪声非常小。 实际上会改善带相位噪声。 乘法器会增加更多噪声、但能够对 PFD 进行巧妙的频率更改、以避免 IBS。

    整数边界杂散也可以与基准输入(OSCIN)相关、因此不会通过使用该乘法器来改进。

    但愿这对您有所帮助。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ricardo