请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:TIDA-01021
在 TIDA-01021中的哪里可以找到93LC56BT-I/OT 固件?
非常感谢!
BR
Kelly
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TIDA-01021中的哪里可以找到93LC56BT-I/OT 固件?
非常感谢!
BR
Kelly
您好、Kelly、
对于 TIDA-01021电路板、无需为93LC56BT-I/OT 器件提供单独的固件。
请使用提供 的软件(GUI)进行以下链接所示的 TIDA-01021编程。
http://www.ti.com/tool/TIDA-01021
谢谢!
此致、
Ajeet Pal