This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在 TIDA-01021中的哪里可以找到93LC56BT-I/OT 固件?

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670205/lmx2594-where-can-i-find-the-93lc56bt-i-ot-firmware-in-tida-01021

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:TIDA-01021

在 TIDA-01021中的哪里可以找到93LC56BT-I/OT 固件?

非常感谢!

BR

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    我已将您的问题分配给一位专家、他将尽快回复您。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    对于 TIDA-01021电路板、无需为93LC56BT-I/OT 器件提供单独的固件。

    请使用提供 的软件(GUI)进行以下链接所示的 TIDA-01021编程。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01021

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal