This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:关于 SYSREF 设置

Guru**** 2559190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669967/lmk04610-about-sysref-settings

器件型号:LMK04610

您好!

我正在确认 LMK0461x 的 SYSREF 模式。 关于 SYSREF 的终端、我们需要 采用直流耦合、因为我们的客户需要几个 SYSREF 脉冲。  我知道 LMK0461x 系列比 LMK048xx 具有更多的优势。 然而、LMK0461x 只有 HCSL 和 HSDS 输出接口。 因此、对于 LVDS 接收器、我怀疑 是否有直流耦合的方法、而 LMK048xx 具有 LVDS 格式。 您是否会提供有关 SYSREF 设计方法的信息?

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏雪

    LVDS 接收器的要求是什么(VOD:单线路上的摆幅;VIM:输入共模电压)?

    这一员额也可以参考。 以下是链接:

    LMK04616:大约100 Ω 输出端接。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢你的答复。 我附加了 LVDS 标准规范。 我们需要稳定地为 SYSREF 生成几个脉冲。

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏雪

    考虑到 Vin 范围为0~2.4V 且 Vth 典型值为+100mV、HSDS 4mA 可以满足该要求。

    HSDS 6mA 也正常。

    这是 HSDC 至 LVDS 交流耦合连接。 如果 LMK04610输出 VOH 和 VOL 满足 LVDS 接收器的 VIH 和 VIL、则允许进行直流耦合、只需短接两个交流电容器。

    如果100欧姆负载已集成到 LVDS 接收器中、也可以移除100欧姆外部电阻。

    考虑到 SI 设计、您可以在 HSDS 驱动器侧放置两个串行0欧姆电阻器。 (交流电容器成为电阻器、并将其移至 HSDS 驱动器侧。)

    请仔细检查 LVDS 接收器的实际要求。 谢谢。

    此致、

    肖恩