This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 的 TIPRO 设置问题

Guru**** 2470970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669651/lmx2594evm-tispro-setting-questions-for-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM

大家好、

客户将 LMX2594EVM 与 TISPRO 软件配合使用。 输入频率为100MHz。

输出频率为7000.02MHZ。   

案例1:

如果输入频率为100MHz。 输出频率为7000.02MHZ。  FPD 设置为120MHz。   

他发现  中心频率周围有20kHz 的杂波信号。  图1中显示了 TIPRO 软件设置。  

案例2:  

 如果输入频率为120MHz。 输出频率为7000.02MHZ。  FPD 设置为120MHz。   

没有杂波信号。  图2中显示了 TIPRO 软件设置。  

案例3:

当我打开 TISPRO 软件时、我使用默认配置。 输出频率也为7000.02MHZ。

但我 的配置与客户的配置不同。 请查看图3以了解我 的配置。  

Q1:对于3个图、我不知道哪个图是正确的。 您是否会解释  客户的数字是正确的

需要输出7000.02MHZ? 我们是否有 TISPRO 软件的文档? 因为我不知道如何设置  

TISPRO  软件中的参数。  

Q2:对于客户的问题、您是否会解释   如果输入频率和 FPD 为120MHz、为什么不存在杂波信号?

                                            图1.

                                             图2.

                                              图3.

祝你一切顺利、

张美键

亚洲客户支持中心

应用工程师

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang
    感谢您与我们联系、我已将您的问题分配给相关人员、他将尽快回复您。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好!

    好的。 感谢您的回复。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    为了获得最佳杂散、设置2是最佳。  如果您比较设置1和设置2、它们具有相同的分次。  但是、在设置1中、100MHz 输入可以与14000.04和7000.02混合产生20kHz 杂散、这正是您看到的结果。  设置3可能不会改善高于设置1的杂散、因为20kHz 和40kHz 时的杂散可能由100MHz 输入和7000.02 MHz 输出之间的相互作用决定。

    您可能需要尝试我们的 PLLatinum Sim 工具、该工具可对类似这样的杂散进行建模。

    此致、

    Dean