This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:使用1.8V 为 VDD_OSC 电源轨和使用3.3V 为 VCXO 供电时的兼容性

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669378/lmk04610-compatibility-when-powering-vdd_osc-supply-rail-with-1-8v-and-vcxo-with-3-3v

器件型号:LMK04610

您好!

LMK04610是我们时钟树设计中的主要构建块。 从数据表中、我了解了以下内容
启动时、OSCout 将以连接到 OSCin 端口的 VCXO 的频率振荡、并且没有其他时钟输出可用。

此处使用的 VCXO 是 CVHD-950-100.000 (来自 Crystek Corporation)、由3.3V 电源供电。
但 LMK04610的 VDD_OSC 电源轨由1.8V 供电。


问题1. 通过将 VDD_OSC 保持在1.8V、并将 VCXO 电源保持在3.3V、启动期间 OSCout 引脚上可用的 LVCOMS 时钟电压电平是多少? 是3.3V LVCMOS 还是1.8V LVCMOS?

问题2. 是否可以在1.8V 电压下运行 VDD_OSC、或者必须将其连接到3.3V?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deepak
    在 LVCMOS 模式下、OSCout 上的 LVCMOS 电平仅为1.8V。
    VDD_OSC 电源范围为1.8V 至3.3V。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好!

    感谢您在没有时间的情况下回复。
    根据您的建议、我理解以下内容

    信息1。 即使 VDD_OSC 由3.3V 电源供电、OSCout 的 LVCMOS 时钟也仅为1.8V。
    信息2. 即使 VDD_OSC 由3.3V 或1.8V 电源供电、OSCIN 也能够接受 VCXO 提供的3.3V LVCMOS 时钟。

    请验证我了解的上述信息。
    再次感谢您的持续支持。

    谢谢、并进行了重新编程
    Deepak V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Deepak
    是的、正确。
    此致
    Puneet