请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04610 您好!
LMK04610是我们时钟树设计中的主要构建块。 从数据表中、我了解了以下内容
启动时、OSCout 将以连接到 OSCin 端口的 VCXO 的频率振荡、并且没有其他时钟输出可用。
此处使用的 VCXO 是 CVHD-950-100.000 (来自 Crystek Corporation)、由3.3V 电源供电。
但 LMK04610的 VDD_OSC 电源轨由1.8V 供电。
问题1. 通过将 VDD_OSC 保持在1.8V、并将 VCXO 电源保持在3.3V、启动期间 OSCout 引脚上可用的 LVCOMS 时钟电压电平是多少? 是3.3V LVCMOS 还是1.8V LVCMOS?
问题2. 是否可以在1.8V 电压下运行 VDD_OSC、或者必须将其连接到3.3V?
提前感谢
Deepak V