请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,先生
从数据表中可以看出、最低外部 VCO 频率 为100MHz、 我可以使用77MHz- 90MHz 外部 VCO 吗? 它不起作用 或 失去一些性能? 如果失去一些性能,那是什么?
谢谢
TG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生
从数据表中可以看出、最低外部 VCO 频率 为100MHz、 我可以使用77MHz- 90MHz 外部 VCO 吗? 它不起作用 或 失去一些性能? 如果失去一些性能,那是什么?
谢谢
TG
TG、
该器件上的压摆率较低的原因是、在较低频率下、信号的压摆率较低、并且该信号上的任何噪声都可能导致 N 分频器计数错误。 因此、如果您使用高压摆率信号(如方 波)、这很可能会起作用。 只要您具有更快的压摆率信号、我就不会指望任何相位噪声降级。 此外、如果您使用输出分频器、这会影响灵敏度。 在任何情况下、如果您有高压摆率信号或方波、则该器件可能在77MHz 下工作。
话虽如此、电气规格为100MHz。 因此、如果您遇到任何仅低于100MHz 的问题、TI 不对此负责。
此致、
Dean