This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571外部 VCO 范围。

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668847/lmx2571-external-vco-range

您好,先生  

从数据表中可以看出、最低外部 VCO 频率 为100MHz、 我可以使用77MHz- 90MHz 外部 VCO 吗?  它不起作用  或 失去一些性能? 如果失去一些性能,那是什么?

谢谢

TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tg、
    感谢您的提问。
    您的请求将被指派给专家、他将很快返回给您。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TG、

    该器件上的压摆率较低的原因是、在较低频率下、信号的压摆率较低、并且该信号上的任何噪声都可能导致 N 分频器计数错误。   因此、如果您使用高压摆率信号(如方 波)、这很可能会起作用。   只要您具有更快的压摆率信号、我就不会指望任何相位噪声降级。  此外、如果您使用输出分频器、这会影响灵敏度。  在任何情况下、如果您有高压摆率信号或方波、则该器件可能在77MHz 下工作。

    话虽如此、电气规格为100MHz。  因此、如果您遇到任何仅低于100MHz 的问题、TI 不对此负责。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。 我将提高 FIN 信号振幅并添加一些滤波器。

    TG