This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:无法锁定频率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183081/lmx2595-cannot-lock-frequency

器件型号:LMX2595

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

LMX2595RHAR 有时不锁定频率。 6G 信号有时可能会被锁定、有时甚至不会被锁定。 但对于另一个频率点(4.5G)、则不存在此类行为。  

当无法锁定频率时、如下图所示、VT 信号也是一个电压:

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    VCO 似乎未正确校准、并且显示解锁。

    客户是在 LMX2595EVM 上还是在定制板上进行测试? 如果有定制电路板、我们可以提供 LMX2595原理图并使用 TICS pro config 文件进行调试吗? 他们是否在多个电路板中看到了该问题?

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal