This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出时钟的同步

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183020/lmk04828-synchronization-of-the-output-clocks

器件型号:LMK04828

您好!

我的客户对 LMK04828同步有一些问题。

1、当 PLL1和2同时被锁定时、LMK04828的输出时钟是否全部同步而无需额外控制?

2.同步引脚能否仅在同步多个器件时使用?

   用户是否可以使用 SYNC 引脚从一个器件对输出时钟进行更精确的同步?

同步输出引脚之间的最大时间差是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    1、PLL1和2的锁定状态不能确保输出同步。 不过、输出将具有确定性相位关系。 如果您按照数据表中的编程指南进行同步、则可以同步输出。

    2.同步引脚也可在单个器件上使用。

    使用所有输出分频器、您可以在输出之间实现50ps 的偏斜

    此致、

    Julian