Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好!
我的客户对 LMK04828同步有一些问题。
1、当 PLL1和2同时被锁定时、LMK04828的输出时钟是否全部同步而无需额外控制?
2.同步引脚能否仅在同步多个器件时使用?
用户是否可以使用 SYNC 引脚从一个器件对输出时钟进行更精确的同步?
同步输出引脚之间的最大时间差是多少?
谢谢你。
JH