This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:每个输出的抖动

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/694378/cdci6214-jitter-for-each-output

器件型号:CDCI6214

大家好、

 

您能否为每个输出提供 RMS 相位抖动的最大值(约两种情况)?

我的客户正在考虑将其用于下一个项目。

 

[条件]

■Ω 输入

CLK 27MHz (OSC※)

1级 XTAL

 

CASE2 XTAL 振荡器  

 相位噪声(dBc/Hz)

 Fout±1kHz (典型值) -145 -140 -135 -126 -119

 Fout±100kHz (典型值) -160 -156 -154 -151 -146


 

μ■输出 CLK

LVDS 148.5MHz
LVDS 148.3516MHz

LVDS 300MHz

LVDS 100MHz

5、LVCMOS 27MHz

 

当然、我看到 了 D/S P.12、但它似乎取决于条件。

此致、

(dBC / Hz)

>>> Fout±1kHz (典型值) -145 -140 -135 -126 -119

>>> Fout±100kHz (典型值) -160 -156 -154 -151 -146

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saki:

    感谢您的参与。

    我们无法提供最大值、除非我们根据此规格对每个器件进行筛选。 对于集成噪声而言、这种方法很昂贵、甚至更是如此。 我们可能能够提供典型值。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saki、

    您是否为视频应用生成时钟、例如 PAL/NTSC 切换? 如果是、CDCI6214可能不支持此应用;CDCI6214分数输出分频器设计为具有固定分母、无法精确达到1000/1001分频比。

    我可以为您的未来用例提供典型的测量值。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    感谢您的回复!

    请提供典型的测量值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saki、
    问题是 CDCI6214不能同时实现低于频率的除以1.001。
    LVDS 148.5MHz
    2. LVDS 148.3516...MHz (= 148.5/1.001)
    您是否要在系统中切换 PAL/NTSC?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是 CDCI6214的设置。

     

    27MHz 参考时钟--> 148.5MHz、148.351MHz 一次输出。

    您能否提供每个输出的抖动特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saki、
    正如我提到过的、在这个小数设置中、CDCM6214输出存在频率偏移。
    148.500002MHz 与目标148.5MHz
    148.351638MHz 与目标148.5/1.001 MHz
    客户是否接受此频率误差?

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    是的、他们可以接受。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 AE 会根据您的请求测量它们。
    是否需要输出抖动要求或相位噪声目标客户?
    CDCI6214环路滤波器可根据性能目标进行优化。