Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMK00105, LMX2571
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMK00105、 LMX2571
在定制板上、我使用 LMX2572和 LMX2594合成器合成频率4600 - 4800MHz (LMX2572)和频率6300 - 6500MHz (LMX2594)。 问题在于、频率为4600-4800MHz 的 LMX2572合成器在10kHz 和100kHz (分别为-90dBc 和94dBc)时具有高相位噪声水平。
在 LMX2594上、频率6300 - 6500 MHz (12600 - 13000 MHz 除以2)完全未被捕获、而是被捕获、但在输出端、可以看到其他频率谐波的" palisade "、 尽管例如、捕获的频率为7350MHz (14700MHz 除以2)、但噪声也比仿真值高10kHz 和100kHz。
当然、也许这是电路板、但也许您会对原理图和拓扑有一些意见。