This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:斜坡设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594, LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/693437/lmx2595-ramp-setup

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2492LMX2491

您好!

   您能帮我设置 LMX2595的斜坡模式吗? 因此、我尝试在未校准的情况下将频率从300MHz 扫描到500MHz。 频率范围可能会有所不同。 现在、我将起始频率设置为316.7MHz、将停止频率设置为329MHz。 但是、我无法获得线性调频脉冲信号。 频率看起来是固定的。 我在下面附加了我的设置。 如果我做了一些错误、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Feiran、

    如果 VCO 频率的变化量超过一定的值(基于频率、但大约为100MHz)、则 VCO 将进行校准并占用所需的时间(大约为20us、但会有所变化)。 随着器件和频率的变化、这会产生随机毛刺脉冲的不稳定斜坡。 LMX2594允许用户指定小于所需时间的校准间隔和大于所需时间的校准时间、以便斜坡在预测时间内以可预测的间隔进行校准。 换言之、未经校准、斜坡无法从7600到7900 MHz。

    从您的设置来看、它们似乎是合理的、尽管应该选中 RAMP0的 RST 框、您可能应该将斜坡限制设置得比实际斜坡范围略宽(也许这是问题)。 是否切换 RAMP_EN 位以启动 RAMP?

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我切换 RAMP_EN、但频率不变。 我尝试获得与 LMX2595数据表中图12相同的波形。 我认为这是在无校准模式下。 您能帮我进行设置吗? 原因我现在无法删除校准。

    谢谢、
    Feiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiran、

    在您的应用中无法实现无校准。
    您的目标输出频率为300MHz 至500MHz。 这意味着、VCO 必须在7200MHz 至12000MHz 之间进行扫描。 未经校准、VCO 无法从7200MHz 移动到12000MHz。
    只要 VCO 扫描范围大于100MHz、就必须小心、可能无法实现无校准斜升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    假设我想使用1或2 GHz 带宽进行校准自由斜升、这是否通过使用任何其他 TI PLL 来实现? 对于我们的设计、时间非常关键、校准花费的时间太多。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feiran、

    如果您需要宽带宽和无校准、则需要使用具有外部 VCO 的器件。

    这是 LMX2491或 LMX2492。

    此致、

    Dean