请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 主题中讨论的其他器件: LMX2594、 LMX2492、 LMX2491
您好!
您能帮我设置 LMX2595的斜坡模式吗? 因此、我尝试在未校准的情况下将频率从300MHz 扫描到500MHz。 频率范围可能会有所不同。 现在、我将起始频率设置为316.7MHz、将停止频率设置为329MHz。 但是、我无法获得线性调频脉冲信号。 频率看起来是固定的。 我在下面附加了我的设置。 如果我做了一些错误、请告诉我。
谢谢