This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571

Guru**** 2546060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690505/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

您好!

现在、我正在尝试使用您的智能 IC LMX2571为我们的客户设计1W 发送器;49个通道的载波范围为72.08MHz - 72.98MHz、载波间距为20kHz;

我们充分利用智能 IC 的直接数字 FSK 调制、FD=+1.8KHz ---1

FD=-1.8KHz ---0

下面是合成器双工模式的方框图和一些配置;

CID:image001.png

 CID:image002.png

LMX2571的电路与附图中的 Picture1一样(用油漆将其打开)、是否有任何问题或建议?

当我们禁用 FSK 并将 FSK_EN_F1、FSK_EN_F2设置为0时、输出频谱(放大器2和天线之间)非常好(附件中的 Picture2、范围仅为10k)、因此当 LMX2571关闭其 FSK 功能时、输出频谱非常好;

启用 FSK 时,设置 FSK_EN_F1 =1,FSK_EN_F2= 1 (并设置 LF_R3/R4_F2/F1 =1,CP_IUP/IDN=1)输出频谱(放大器2和天线之间)为皮3,4 (范围为3.67MhZ 和100k),远远超过 FCC 第6皮带,并且不能超过第90皮带;

因此,我们必须优化带侧,通过设置 LF_R3/R4_F2/F1=0、CP_IUP/IDN=16 (通过设置 FSK_EN_F1 =1、FSK_EN_F2=1),现在带侧只提高一点(2dB 裕度),但相位噪声恶化(Picure8)无法找到平衡。

我们尝试使用一些更稳定的振荡器、不幸的是没有任何改进;

从上面的描述中可以看出 FSK 调制对带侧噪声的影响程度/影响程度;

我们认为,也许修改一些 FSK 调制参数可以解决这个问题--使相位噪声和带宽都很好;但我们不知道如何处理;

那么、您能帮我提供一些有关修改某些 FSK 调制参数以解决此问题的建议吗?

顺便说一下、当我们设置 LF_R3/R4_F2/F1 = 1、CP_IUP/IDN=1时、频谱(Picture7)中存在一些杂散、我们猜 LPF 的参数不是最好的、

我们知道、PLL 的最佳情况是环路带宽点的相位裕度大约为40-50度(如图9所示)、但如何估算 LPF 中的电阻器和电容器的值(图15、如图9所示)、以便在正确的频率(环路带宽)下获得最佳相位裕度? 你有什么建议吗? 或任何文书工作? 或者是否有适合它的软件工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的参与。

    问得好。 为了改进您的用例、有许多事情要做。

    您是否正在使用具有一定过采样量的器件、这意味着您发送的不仅仅是 FSK 位?

    在图6中、您似乎没有任何脉冲整形?

    在图8中,您可能需要一些过采样。

    我指派了一名非常熟悉此器件上 FSK 调制的工程师。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    您是否正在使用具有一定数量过采样的器件、这意味着您发送的不仅仅是 FSK 位?
    我们使用2FSK 来调制载波、使载波移位+-1.8k;
    FD=+1.8KHz ---1
    FD=-1.8KHz ---0
    我不明白"什么是特定量的过采样意味着您发送的不仅仅是 FSK 位"、您能用一些图片更详细地描述一下吗? 或者告诉我在数据表中可以从何处阅读它?

    2.in 图6您似乎没有任何脉冲整形?
    什么是"脉冲整形"? 能不能帮我一个忙,告诉我从数据表中可以从哪里获得数据;
    3.在图8中,您可能需要一些过采样。
    从哪里可以从数据表中获取它?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如果您只执行 FSK (不进行脉冲整形)、则调制带宽将非常宽。
    对于带宽受限的应用、我们应该使用某种脉冲整形滤波器(例如高斯滤波器或根部上升余弦滤波器)来对 FSK 信号进行整形。
    要实现滤波器、我们将需要过采样。 有关详细信息、请参阅应用手册 SNAA309。

    PLUSE 型 FSK 需要一些 MCU 处理资源和更多的设计工作。 改善调制带宽的一种简单方法是减小环路带宽。 这种方法的缺点是:效率不高、调制数据将失真。

    因此、如果您只需很小的努力就能满足无线电标准要求、请更改环路带宽。 如果您了解过采样理论并能够实施 MCU 代码、则执行脉冲整形 FSK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    如果您需要有关 LMX2571的帮助、请联系我们。 应用手册应该是一个很好的参考资料。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我读过应用手册“SNAA309”,但我仍然感到困惑…
    我们的应用非常简单、我们只使用分立式2FSK、频率偏差为+1.8k 和-1.8k;
    +1.8k =位"1";
    -1.8k = 位"0";
    例如:如果我们要发送"0xB5=10111001";频率偏差序列将为"+1.8k -1.8k +1.8k +1.8k +1.8k +1.8k +1.8k +1.8k -1.8k -1.8k +1.8k"
    我们如何为此类应用使用过采样/脉冲波纹?

    此致、
    Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    使用 方波调制载波均衡会从第一个原理中增加所需的带宽。 脉冲整形(如 GUassian 或升高的余弦)用于降低所需的带宽、同时在采样时提供干净的符号。 这适用于2FSK 或任何 FSK 调制。

    为了能够进行脉冲整形、您必须对 FSK 流进行过采样(通过在符号之间添加零来完成)、对其进行滤波、然后将数据发送到 LMX2571。

    随附的文字文档以蓝色显示 FSK 信号图、以绿色显示脉冲形状版本。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。

    e2e.ti.com/.../pulse_5F00_shaping.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    再会。

    例如:
    如果我现在要发送的数据是代码流:0x123456789ABCDEF123456789ABCDEF...
    如何对这种二进制代码流进行采样?

    如何向此类二进制流中添加辅助滤波或将其转换为上升余弦?

    如果将0添加到二进制流、然后进行筛选、数据是否会发生变化? 是否需要对接收器进行相应的处理?

      
    现在以要启动的代码流0x123456789ABCDEF 为例。

      
    您能否绘制方框图并添加文本描述?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户需要在其软件中实施数字滤波器算法、以"过滤"并构建滤波波波的波形。  

    下面是 ETSI 规范中描述的一个示例滤波器。

    下面是无滤波和高斯滤波之间的调制频谱比较。

    我的建议是、如果客户了解脉冲整形滤波器的需求、并且能够在其系统中实施滤波器、那么他们应该能够获得更好的调制频谱、而不会影响信号完整性。   

    但是、如果客户无法实施滤波器、则调整环路带宽以使调制频谱更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下所示:

             我使用在线工具进行了一些仿真。 以下是几个问题:

         1):在数据表中找不到 Lmx2571的 VCO 输入电容。 应设置什么?

          2):T3/T1比率

                   T4/T3比率

                    它们代表什么? 最佳值范围是多少?

          3) 3)伽马代表什么? 最佳值范围是多少?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我建议您使用 PLLatinum Sim 进行仿真。 www.ti.com\tool\pllatinumsim-sw。
    仿真工具将处理 VCO 输入电容的值。 无需更改此值。
    PLL 设计中没有"最佳值"、因为某些参数相互冲突。 如果您对其中一个参数进行"最佳"、则另一个参数可能成为"最差"。 有关 PLL 设计的详细信息、请访问 :www.ti.com/.../snaa106
    如果您不知道如何设置参数、只需键入所需的环路带宽、仿真工具就会为您完成剩余的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、感谢您的详细解释;

        我会尝试增大环路带宽、是的、当我减小环路带宽时、我肯定会得到更好的边带、但相位噪声会恶化;

        所以我们希望能同时获得宽带和相位噪声…

        现在我了解一点...

        如下图所示、如果我们要传输数字比特流"0X48ED"、例如、我们只需要让它通过滤波器、然后将其馈送到 LMX2571以进行2FSK 调制...?  对吧?

        如果我们需要在接收器中执行一些操作来恢复初始数据?

        如果您有任何示例代码可供参考?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您还需要过采样。

    假设你的位流是100110… 而"1"和"0"表示2kHz 和-2kHz 频率偏差。  

    如果您使用该位流调制 LMX2571、则 LMX2571的输出将为 fc + 2kHz、fc - 2kHz、fc - 2kHz、fc + 2kHz、fc + 2kHz、 FC-2kHz…

    滤波器的功能是避免在 fc-2kHz 和 fc+2kHz 之间发生急剧的大频率变化。  

    在滤波器之后、位转换的边沿是四舍五入的。 因此、我们需要更快的采样率来构建边沿。  

    新的位流变为 fc + 1.5kHz、fc + 1.8kHz、fc + 1.9kHz、fc + 2kHz、fc + 2kHz、 ....、fc+2kHz、fc+1.9kHz、fc+1.8kHz、fc+1.5kHz、 fc、fc-1.5kHz、fc-1.8kHz、…

    在接收器端、我认为常规 FM 解调器已经足够好了、高斯滤波器无需额外的块。