This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:3.3V 电源时的最大计时器频率

Guru**** 2561400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686276/lmc555-maximum-timer-frequency-at-3-3v-supply

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GX04

您好!

我使用的是采用可稳态配置的 LMC555、以生成2MHz 方波。 然而、我观察到、使用一个极低(~50pF)的计时电容器时、我能够达到的最大值大约为1.6MHz。

我的工作电压为3.3V、输出端的最大负载电容为10nF。 我在 PCB 上制造了电路(在 Vcc 和 GND 上使用了旁路电容器)。

我想知道、在3.3V 轻电容负载下、IC 是否能够生成2MHz 波形?

此外、如果您看到任何特定问题、为什么我没有获得2MHz 的频率输出、请指出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parin、

    您使用的设置是否与数据表中的图2类似。 您为电阻器选择了什么值。
    尝试使用图2电阻器390pF、但您可能需要将计时电容降低至200pF

    3MHz 是典型的最大 A 稳定频率。 因此2MHz 非常接近最大值、这只是一个典型规格。
    如果需要高精度2MHz 或占空比与图2所示大不相同、则 LMC555不是正确的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我使用的是 RA= 1.5k、Rb = 2.7K、在按照数据表中所示设置电路后、我确实得到了2MHz 的方波。 但是、我发现在急剧高转换附近存在一些压摆率问题。

    如果我将图2中提到的用于2MHz 的电路配置与精密 RESS 一起使用、我是否能够获得相对准确的频率(例如在+/- 50ppm 左右)。

    如果不是、您会建议什么作为替代方案。 我还在考虑使用晶体以及 TI 的晶体振荡器驱动器作为替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parin、

    您能否提供输出波形、以便我可以看到压摆率问题。 正(拉电流)驱动器的导通电阻比负(灌电流)驱动器的导通电阻弱。 因此、在驱动电容时、我会期望较慢的 P_SLEW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我明天会去实验室并发布它。 感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    探头电容是唯一的负载。 探针的带宽为60MHz、而示波器的带宽为200MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形看起来压摆缓慢。 VOH 电平看起来是奇数。 3.3V 电源是否具有1.6MHz 纹波?

    这是我的波形。

    总负载约为30pF、电流约为10Mohm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦!

    您能告诉我您使用的电阻器值吗?

    源极可能具有纹波! 我将尝试使用电池电源并在此处开机自检。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parin、

    我没有检查这些值、我在某种程度上随机尝试了555器件库中的一些无源器件、很快得到了2MHz。 电容只是测试板和插座,大约为20pF。

    对于频率变化、一旦选择该值、将是电容器容差和传播延迟漂移、这不是数据表参数。 显然、基于晶体的振荡器的频率变化要小得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我看到。

    我正在制作一个适用于555和 Crsytal 的 PCB。 我将晶体与 SN74LVC1GX04 (晶体振荡器驱动器)搭配使用、工作正常。

    顺便说一下、我还在另一个需要20Mhz 时钟的项目中使用了相同的晶体振荡器驱动程序、工作完美无瑕。  

    完成后、我将发布555频率的结果。 感谢你的帮助!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parin、

    我将您的帖子标记为"TI 认为已解决"。 随时发布您的结果。
    SN74LVC1GX04是针对晶体进行优化的超低温器件。 以前许多产品都将稳压器逆变器用于晶体、但 SN74LVC1GX04更适合。