主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GX04
您好!
我使用的是采用可稳态配置的 LMC555、以生成2MHz 方波。 然而、我观察到、使用一个极低(~50pF)的计时电容器时、我能够达到的最大值大约为1.6MHz。
我的工作电压为3.3V、输出端的最大负载电容为10nF。 我在 PCB 上制造了电路(在 Vcc 和 GND 上使用了旁路电容器)。
我想知道、在3.3V 轻电容负载下、IC 是否能够生成2MHz 波形?
此外、如果您看到任何特定问题、为什么我没有获得2MHz 的频率输出、请指出。