This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328能否从10MHz 生成不同的频率?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688905/lmk03328-can-lmk03328-generate-different-frequencies-from-10mhz

器件型号:LMK03328

错过另一个100MHz 频率、因此我们需要4种不同的频率:307.2MHz、156.25MHz、125MHz 和100MHz。 请确认 LMK03328是否 可以生成这4个频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurie、
    是的、LMK03328可用于生成全部四个频率。 它有两个 PLL。 一个 PLL 可用于生成156.25、125和100MHz、另一个 PLL 可生成307.2 MHz。
    此致
    Puneet