This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:整数边界杂散不会消失。

Guru**** 2561710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/687447/lmx2572-integer-boundary-spurs-not-going-away

器件型号:LMX2572

我使用 TI EVM 板及其100MHz 板载振荡器评估 LMX2572。

我想创建没有整数边界杂散的4000.010MHz 射频信号。  要使用的最佳 R 分频器和乘法器设置是什么?

我用于移动整数边界的任何分频器都会在大致相同的点产生相似或更大的杂散。  基本上、载波的任一侧始终有10kHz IBS 杂散、频率为-40dBc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我将测量它并提供有关此设置的更新。 需要一天或两天的时间。 您拥有的整数边界可能与输入基准 OSCin 有关、在这种情况下、R 或 M 将不起作用。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 期待您在可能的情况下找到良好的结果。 因此、我通常在板上放置两个独立基准、但两个不同基准上存在频率误差差异、这会导致我的应用出现问题。 我不介意使用 LMK61来更改基准频率、但需要2.5ppm 的稳定性。 我确实在板上进行了温度测量、因此如果 LMK61的温度具有单调频率误差、并且在器件之间具有相当的可重复性、我可以补偿 LMX2572中的频率误差。 我有一封类似的电子邮件发送给我的销售工程师、但尚未将该问题提交到论坛...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已转发我就您的问题回复销售的邮件。 请查看您的收件箱。 我现在将关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家、如果您有其他问题、请告诉我们...Simon。