请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 我使用 TI EVM 板及其100MHz 板载振荡器评估 LMX2572。
我想创建没有整数边界杂散的4000.010MHz 射频信号。 要使用的最佳 R 分频器和乘法器设置是什么?
我用于移动整数边界的任何分频器都会在大致相同的点产生相似或更大的杂散。 基本上、载波的任一侧始终有10kHz IBS 杂散、频率为-40dBc。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.