Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, LMX2485, LMX2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2430 主题中讨论的其他器件: LMX2485、 LMX2491
我 需要 硬驱动 LMX2430的基准输入、使电压超过3.25V。 我使用1K 电阻器保护输入、以将电流限制在5mA 以下。 该电阻是否足以保护器件? 我在数据表上找不到最大电流规格。