This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:钳位二极管中的最大电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, LMX2485, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686632/lmx2430-maximum-current-in-clamping-diodes

器件型号:LMX2430
主题中讨论的其他器件: LMX2485LMX2491

我 需要 硬驱动 LMX2430的基准输入、使电压超过3.25V。  我使用1K 电阻器保护输入、以将电流限制在5mA 以下。  该电阻是否足以保护器件?  我在数据表上找不到最大电流规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我对此并不觉得太好。 最大输入灵敏度为0dBm、远高于此值。
    最大额定输入电压确实为3.25V、但建议的工作条件最大为2.75V

    对于此过程中的另一个器件、我记得、当客户试图促使我们使其运行至3.0V 时。如果存储器可用、我认为这将我们的长期可靠性从10年降低至1年。 因此、换句话说、以3.25V 电压运行可能会起作用、但会存在可靠性方面的问题。

    不能使用电阻分压器是否有任何原因?

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我正在尝试将 LMX2430用作预分频器,因为如此多的预分频器将被淘汰。 我想尽量扩大基准预分频器工作的动态范围、而钳位二极管允许我推动器件工作的动态范围的上限。

    我可以增大串联 r 以进一步限制电流。 大多数逻辑器件及更高版本的输入端都有输入电流额定值,但我找不到该部件的额定值。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    遗憾的是、我们没有此器件的所有这些信息。 此器件具有0dBm 的最大限制。 请注意、我们还有其他器件、例如 LMX2485/86或 LMX2491、它们可以接受更高的输入功率水平。

    此致、
    Dean