This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:XIN、PRI_INP、SEC_INP 这三个引脚都连接到三条不同的输入线路、但它是否可以是 LVCMOS 等相同类型的

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686411/cdclvc1310-xin-pri_inp-sec_inp-all-three-are-connected-to-three-different-input-lines-but-can-it-be-of-same-type-such-as-lvcmos

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

请帮助我解决以下问题:

我想将所有三个输入引脚 XIN、 PRI_INP、SEC_INP 连接到三条不同的输入线路。 多路复用器选择引脚连接到 FPGA、以便我可以一次选择任一输入线路 来驱动所选输入的输出。 初级和次级输入连接到单端 LVCMOS 时钟线路。  XIN 引脚也被连接至单端输入线路并且选择模式为旁路模式来驱动来自 XIN 引脚的输出。 所以  

(1)连接到 PRI_INP、SEC_INP 和 XIN 的输入线路 可以是相同的输入类型,也可以是不同的类型? 例如,如果 PRI_INP 和 SEC_INP 都连接到 LVCMOS 单端输入,那么 XIN 引脚(在旁路模式下)是否可以连接 到 LVCMOS 输入 类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Megha

    处于旁路模式的 XIN 引脚支持单端输入。 因此,要回答您的问题,有三个输入可以是 LVCMOS 类型。

    此致

    Puneet

    “如果您的问题得到了解答,请单击“此已解决的我的问题”按钮。