请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVC1310 大家好、
请帮助我解决以下问题:
我想将所有三个输入引脚 XIN、 PRI_INP、SEC_INP 连接到三条不同的输入线路。 多路复用器选择引脚连接到 FPGA、以便我可以一次选择任一输入线路 来驱动所选输入的输出。 初级和次级输入连接到单端 LVCMOS 时钟线路。 XIN 引脚也被连接至单端输入线路并且选择模式为旁路模式来驱动来自 XIN 引脚的输出。 所以
(1)连接到 PRI_INP、SEC_INP 和 XIN 的输入线路 可以是相同的输入类型,也可以是不同的类型? 例如,如果 PRI_INP 和 SEC_INP 都连接到 LVCMOS 单端输入,那么 XIN 引脚(在旁路模式下)是否可以连接 到 LVCMOS 输入 类型?