This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:斜升功能不起作用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685378/lmx2594-ramping-function-does-not-work

器件型号:LMX2594

我有 LMX2594并使用 TICsPro GUI 进行设置。  它适用于 CW 输出、但我似乎无法确定如何设置斜坡(扫描频率操作)。  是否有可用于设置扫描的分步 GUI 设置?

此外、我不清楚它、但输出分频器是否可以与斜坡一起使用?  换句话说、LMX2594是否可以升至7.5GHz 以下?   斜坡模式是否可以跨越输出分频器边界?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart

    在 GUI 上、有一个"ramping Setup Procedure"、但我也建议您查看第22和23页的 EVM 说明(www.ti.com/lit/ug/snau210/snau210.pdf)中的示例。

    对于此示例、请尝试以下操作:
    1.选择默认模式并输入100MHz 输入频率
    2.在 PLL 选项卡上、禁用 OSC_2X、使相位检测器频率为100MHz、而不是200MHz (在步骤4中超过125MHz)
    3.在 PLL 选项卡上,将小数分母更改为4294967295
    4、现在按照 EVM 说明第22页所示对其进行设置。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    我们没有关于斜升或分步设置过程的任何其他文档。

    话虽如此、我找到了这个宏、您可以将其加载到 TICSPro 中、该宏将设置斜坡选项卡以从12025斜升至12125 MHz。

    此致、

    Dean

    e2e.ti.com/.../RampingFor12025GHz.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够获得自动斜升模式来完成第22页上的设置。 我看到在12.0GHz 到12.125GHz 之间进行扫描、但斜坡速度相当快。 是否可以将自动斜升减至某个下限、可能为100ms/sweep。

    此外、我最初的问题与跨输出分频器边界的斜升有关。 是否可以从6.5GHz 自动斜升至8.5GHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart

    对于我们的原始问题、您无法跨整数边界执行完全自动斜坡。

    如果您希望从6.5 GHz 提升到8.5 GHz、则必须执行以下操作:
    1.将 RAMP0设置为从6.5 GHz 斜升至7.5 GHz
    2.将 RAMP0_NEW_TRIG 设置为"Trigger A"、并将"Trigger A"设置为"RampCLK 引脚上升沿"。
    3.运行斜坡,从6.5到7.5
    停止时、通过 SPI 接口手动更改输出分频器。
    5.向 RampCLK 引脚发送上升沿,频率将从7.5GHz 增加到8.5GHz,再增加1000MHz。

    请注意、对于这样的范围、您肯定还会导致 VCO 必须重新校准。

    100ms 斜坡非常长、但您可以执行以下操作:
    1.更改弹性选项卡上的“所需持续时间”,但不能将其设为100ms,太大
    2.选中“DLY”框,您可以将持续时间延长一倍。
    3.根据相位检测器周期降低相位检测器频率。
    4.如果斜坡较宽并且需要重新校准 VCO,请增加“最小 VCO 校准时间”,此最小时间需要大于实际 VCO 校准时间,但可能会更长。 请注意、这将导致 VCO 校准时斜坡发生阶跃。

    此致、
    Dean