请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我有 LMX2594并使用 TICsPro GUI 进行设置。 它适用于 CW 输出、但我似乎无法确定如何设置斜坡(扫描频率操作)。 是否有可用于设置扫描的分步 GUI 设置?
此外、我不清楚它、但输出分频器是否可以与斜坡一起使用? 换句话说、LMX2594是否可以升至7.5GHz 以下? 斜坡模式是否可以跨越输出分频器边界?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Stuart
我们没有关于斜升或分步设置过程的任何其他文档。
话虽如此、我找到了这个宏、您可以将其加载到 TICSPro 中、该宏将设置斜坡选项卡以从12025斜升至12125 MHz。
此致、
Dean