This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334集成 PLL 是否存在?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685682/lmk00334-lmk00334-integrated-pll-is-there-or-not

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件: CDCI6214

您好!

晶体输入在此 IC 中接受10MHz 至40MHz 的频率。 因此、当我们在该范围内提供输入时、它仅在该范围内提供输出? 那么它如何支持 PCIe Gen1/2/3/4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejitha、

    LMK00334是一款普通缓冲器。 这可用作 PCIe 时钟缓冲器以增加扇出。

    如果您需要时钟发生器、我建议查看 CDCI6214器件。

    此致

    Puneet

    “如果您的问题得到了解答,请单击“此已解决的我的问题”按钮。