请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00334 主题中讨论的其他器件: CDCI6214
您好!
晶体输入在此 IC 中接受10MHz 至40MHz 的频率。 因此、当我们在该范围内提供输入时、它仅在该范围内提供输出? 那么它如何支持 PCIe Gen1/2/3/4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.