请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMX2594
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
请告知您是否可以为 LMX2595发送 VHDL 仿真模型
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../0066.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfOfer、
我们没有 TINA /SPICE/or VHDH。
我们为 LMX2594提供了 IBIS 模型、该模型与 LMX2595类似。
此外、我们还有其他几种有用的工具;
PLLatinum Sim 可设计滤波器并仿真锁定时间、杂散和相位噪声。
此外、如果您对输出缓冲区感兴趣、随附的文档可能也会有所帮助。
此致、
Dean