This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMX2595:Tina/Spice/LMX2595

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712070/tina-spice-lmx2595-tina-spice-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMX2594

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请告知您是否可以为   LMX2595发送 VHDL 仿真模型

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    我们正在评估您的申请;但是、我们无法100%确定是否能够提供此类模型。 我们将告诉您我们的评估结果。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0066.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdfOfer、

    我们没有 TINA /SPICE/or VHDH。

    我们为 LMX2594提供了 IBIS 模型、该模型与 LMX2595类似。

    此外、我们还有其他几种有用的工具;

    PLLatinum Sim 可设计滤波器并仿真锁定时间、杂散和相位噪声。

    此外、如果您对输出缓冲区感兴趣、随附的文档可能也会有所帮助。

    此致、

    Dean